结果:找到"STC 开发方案 单片机编程 控制器 工控板 ",相关内容1000条
  • 补水纳米喷雾器方案开发
  • 补水纳米喷雾器方案开发冬天是比较干燥的因为室内要开空调,或者烤火,或者柴暖都涉及到另一个问题那就是干燥,很多人脸上的肌肤就容易缺水干燥。如果不及时补水护理,就容易发生出油长痘的情况。所以补水成为了人们美妆护肤的一大重点,谁不爱美呢?通程创品推出了一个基于单片机的补水仪纳米喷雾器方案开发,详细知识说明如下。信息摘要:如果不及时补水护理,就容易发生出油长痘的情况。所以补水成为了人们美妆护肤的一大重点,谁不爱美呢?通程创品推出了一个基于单片机的补水仪纳米喷雾器方案开发。一、补水纳米喷雾器方案原理介绍本方案采用单片机NY8A051F型号芯片作为主控芯片开发,使用超声波高速震荡技术切割,可以让水和精华...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: PLC 发帖人:TCOOP 发帖时间:2023-02-09 15:24:00
  • 【飞控开发高级教程6】开源编队无人机-AI语音控制
  • COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列AI语音控制图1一、AI语音控制cocofly支持AI语音控制,具体的使用方法和《视觉追踪》中的追踪图形码类似,都是通过cocobit编程板结合微信小程序或者壳壳板APP来实现的。使用步骤如下:表1cocobit拖拽的代码示例如下:图2下载该代码到cocobit后,cocobit就会自动打开蓝牙,使用壳壳板的app会自动连接上或者微信小程序会自动搜索出来点击对应的coocbit进入二级菜单即可如下图所示。图3然后点击“语音识别小助手”。图4因为要用到语音识别所以需要设置好语音识别的指令,在“AI语音小助手”内点击“语音指令设置”图5在里面根据我们推拽生...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 队 无人 AI语音 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-25 16:07:00
  • 【遥控器开发基础教程3】开源编队无人机-ADC(摇杆控制)
  • COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列ADC(摇杆控制)图1一、摇杆1.1摇杆简介摇杆由于符合人体工学、操作简单,广泛应用于各类的玩具中,例如遥控飞机、遥控小车等。如下图所示为摇杆模块的实物图。图21.2摇杆原理摇杆的根本无非就是两个电位器,也就是常说的滑动变阻器,一个电位器对应摇杆的上下方向,而另一个电位器则对应左右方向。摇杆的引脚一端接上电、一端接上地,另外一端就负责采集电压的变化值即可,判断摇杆是往哪个方向拨动。二、ADC2.1ADC简介ADC(Analog-to-DigitalConverter),模数转换器即A/D转换器,或简称ADC,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 队 无人 ADC 摇杆 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-23 11:03:00
  • 【遥控器开发基础教程1】开源编队无人机-GPIO(遥控器指示灯控制)
  • COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列GPIO(遥控器指示灯控制)图1一、GPIO简介GPIO(General-purposeinput/output),通用的输入输出的简称,单片机的引脚可以供使用者自由使用,可以配置为输出,也可以配置为输入。其中输出又可以是输出“高电平”或者“低电平”。在电子电路中“高电平”是电压高的状态,用逻辑来表示即为1,“低电平”是电压低的状态,用逻辑来表示即为0。STM32F103系列是意法半导体基于ARMCortexM3内核的32位单片机,遥控器上用的主核心是48脚的STM32F103C8T6,其片上的资源与飞控主板上的主核心STM32F103CBT6基本一致...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 队 无人 GPIO 遥指示灯 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-22 14:17:00
  • 【飞控开发基础教程9】开源编队无人机-PWM(电机控制)
  • COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列PWM(电机控制)图1一、PWM简介脉冲宽度调制(PWM),是英文“PulseWidthModulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。PWM在生活中非常的常见,小到呼吸灯的闪烁,达到航天飞船都会应用到PWM技术。PWM的波形如下图所示。图2二、占空比简介占空比是脉冲宽度调制技术中常用专业术语,占空比是指在一个时钟脉冲周期(T)内,高电平(t1)的时间占总周期时间的比值,即占空比(duty)=t1/T*100%如下图所示是一系列典型的脉冲波...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 队 无人 PWM 电 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-19 16:43:00
  • 自述:理科技术男的创业经历。。。2022/11/22更新
  • 2021年6月11日更新写下上一篇文的时候是17年7月份,再次敲击键盘已经是事隔3年有余了,此刻看文字的你是否也很想知道现在的团队怎么样了吧。正如你想的那样,如果真的做得很好的话,怎么可能有心思在这里咬文嚼字。是的,我们这三年真做得不怎么样。时光荏苒,16年9月份组建团队创业,当时是在出租屋一个朝西的房间里,没有装空调,到了下午热得不行。在这样的情况下团队还是花了3个多月把软件初步模型写出来了,PCBA硬件也相继测试中。但是当大家把这个初步的成果高兴的时候,在一个夜黑风高的晚上,当大家都进入了梦乡,作着美梦的时候,出租屋被小偷光顾,一时间小伙伴电脑手机全被小偷洗劫(到现在也没有找回),冲击太...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 创业 电路 PLC 发帖人:东莞步控电子 发帖时间:2021-06-11 12:00:00
  • 自述:理科技术男的创业经历。。。2021/6/11更新
  • 先介绍一下:03毕业至今一直从事单片机编程研发工作,对于我这样一个技术老手来说。唯有创业才能安抚那颗躁动不安的心。于是:08年开始创业,公司坚持了三年,由于各种原因没有坚持下来,公司退股后自主创业三年,期间研发出全自动茶叶包装机、绕线机、鞭**插引机、自动加锡机和现在的步骤编程控制器的雏形。在现在看来那个时候自己的技术已经算是相当好,却偏偏没有坚持下来。自主创业这三年,由于资金断裂,放弃了,也错过了一个自动化快速发展的好时期(三年前中文编程控制器市场上还有类似的产品)。然而,时机对于一个生意来说是多么的重要,错过了好时机就得更努力,加倍的付出才能追上错过的那一次;又或许永远也追不上。自主创业...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 创业、中文软件、 发帖人:东莞步控电子 发帖时间:2021-01-11 11:51:00
  • 【经验分享】用涂鸦STM32开发板开发支持语音控制的智能RGB彩灯
  • 一、准备工作在开发之前,我们需要1.创建自己的开发者账号**现在注册还能再五个工作日内领取语音接入优惠券2.准备MCU开发板及软件开发环境说明:本文中使用以下设备进行开发实践。-开发环境为KEIL5。-开发板TYDE3.0。TYDE3.0涂鸦智能IoT开发板使用说明MCU为ST公司生产的STM32F103C8T6。通信模组为杭州涂鸦科技有限公司开发的高性能Wi-Fi模块TYWE1S。(WiFi模组介绍–TYWE1S)二、创建产品这里我们以照明为例。操作步骤1.登录涂鸦智能平台,点击创建产品2.创建产品a.选择您的产品开发模式。目前涂鸦可提供自定义产品开发和Soc产品在线开发两种产品智能化模式...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 语音 发帖人:涂丫丫是丫丫 发帖时间:2019-12-11 15:06:00
  • 小家电、工控设备控制电路设计开发、生产
  • 简介:1,正规注册工作室,可以开增值税发票;2,10年开发经验,熟练应用PCB绘图软件,掌握多种高低端单片机;3,可根据客户要求增加或完善产品功能,以体现客户自身的产品特色;产品方案类目如下:1,小家电系列:空气净化器控制器、热水器控制器、电风扇控制器、暖风机控制板、电熨斗控制板、冰箱控制器、饮水器、电热水器控制板、抽油烟机、消毒柜、多士炉、杀菌机、加湿器、面包机、咖啡壶、电热水壶、吸尘器、豆浆机、榨汁机等。2,其它产品:LED灯控制电路板、太阳能路灯控制器、舞台灯控制、LED多级调光灯控制器、温控器、电机控制器、交通信号灯、景观灯产品等。宠物电磨、磨甲器、微型手钻作品展示:原理图展示:电源...
  • 所属专栏: 单片机开发 标签: 小家电、 发帖人:乐芯工业设计工作室 发帖时间:2017-09-14 09:34:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: